Le traceur n'apparaît pas sur le graphique de tendances

Problème
Le traceur configuré ne s'affiche pas sur la tendance.
Solutions possibles
Dans l'onglet
Traceurs
, assurez-vous que :
  • L'option
    Visible
    est
    activée
    .
  • La couleur de la ligne du traceur n'est pas la même que celle de l'arrière-plan du graphique spécifiée dans l'onglet Affichage.
  • Le traceur est affecté d'un marqueur, lorsque l'option
    Connexion des points de données
    de l'onglet
    Affichage
    est définie sur
    Afficher les marqueurs uniquement
    .
Dans l’onglet Axe Y, vérifiez la plage du graphique en fonction des options
Valeur minimale/maximale
définies. Si les données du traceur sont en dehors de la plage indiquée, sa ligne de tendance est tracée en dessous ou au-dessus du graphique et risque de ne pas apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal