Utiliser Symbol Factory
Symbol Factory est une bibliothèque de graphiques indépendante qui fournit un grand nombre d'éléments graphiques de qualité pour l'automatisation industrielle, notamment les pompes, les tuyaux, les vannes, les réservoirs, les mélangeurs, les moteurs, les gaines, les symboles électriques, les débitmètres, la manutention, les capteurs, les PLC, les transmetteurs et les symboles ISA. Vous pouvez utiliser ces graphiques dans les affichages graphiques.
Pour ouvrir Symbol Factory, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Dans la fenêtre d'exploration, double-cliquez surSymbol Factory.
- SélectionnezObjets > Symbol Factory.
- Faites glisser
depuis la barre d'outils.
Aide
depuis le menu Options
de Symbol Factory.Fournir une réponse