Bibliothèques de graphiques

Deux bibliothèques de graphiques sont disponibles, à savoir Symbol Factory et Graphics Library. La bibliothèque de graphiques comprend un certain nombre d'affichages graphiques prêts à l'emploi contenant des objets que vous pouvez utiliser dans d'autres affichages. Les exemples d'affichages graphiques dans les bibliothèques vous montrent comment :
  • Utiliser des objets de dessin et des objets interactifs dans vos affichages graphiques
  • Configurer les différents objets pour interagir avec chacun des affichages
  • Utilisez des éléments de conception visuelle, tels que la couleur et la disposition des objets dans l'affichage, pour rendre vos affichages faciles à utiliser.
Pour utiliser les objets des bibliothèques de graphiques
  1. Ouvrez l'affichage bibliothèque contenant les objets que vous voulez utiliser.
  2. Ouvrez l'affichage graphique dans lequel vous voulez mettre les objets.
  3. Glissez et déplacez les objets depuis l'affichage bibliothèque vers l'affichage graphique.
Les animations ayant été associées à un objet seront également transférées.
Pour importer un objet Symbol Factory directement dans l'affichage graphique
  1. Ouvrez l'affichage graphique dans lequel vous voulez insérer l'objet.
  2. Ouvrez Symbol Factory.
  3. Parcourez les
    Catégories
    et sélectionnez le symbole à utiliser.
  4. (Facultatif) Modifiez les options de symbole sous l'onglet Symboles.
  5. Glissez et déplacez ou copiez et collez un symbole de base vers l'affichage graphique.
    CONSEIL:
    le fait de glisser et déplacer ou de copier et coller un symbole amélioré directement vers l'affichage graphique n'est pas pris en charge. Vous pouvez utiliser le Navigateur d'images pour ajouter un symbole amélioré.
Pour créer un nouvel affichage pour les bibliothèques de graphiques
  1. Pour ouvrir l'éditeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Bibliothèques
    et sélectionnez
    Nouveau
    ou faites glisser l'icône bibliothèque dans le panneau d'affichage.
  2. Créez l'affichage exactement comme vous créez un affichage graphique.
  3. Enregistrez l'affichage graphique. Il est automatiquement enregistré dans le répertoire Bibliothèques.
Pour copier un affichage graphique existant dans le dossier Bibliothèques de graphiques
  1. Cliquez avec le bouton droit sur
    Bibliothèques
    et sélectionnez
    Ajouter un composant au projet
    .
  2. Sélectionnez l'affichage graphique que vous voulez ajouter et cliquez sur
    OK
    .
Pour configurer un support multilingue dans une bibliothèque de graphiques
Par défaut, les bibliothèques livrées avec FactoryTalk View ne sont pas configurées pour prendre en charge plusieurs langues. Les chaînes de texte de ces bibliothèques s'affichent toujours telles qu'elles ont été livrées, sans prendre en compte la langue de l'application et ne s'affichent jamais comme non définies. Si vous modifiez ces affichages pour prendre en charge plusieurs langues (en suivant les étapes ci-dessous), seules les chaînes de texte de la bibliothèque qui sont dans la langue de l'application s'afficheront correctement. Les chaînes dans d'autres langues s'afficheront comme non définies, c'est à dire sous forme de points d'interrogation.
En revanche, les nouveaux affichages bibliothèque que vous créez dans une application prennent en charge plusieurs langues par défaut. Si les objets de vos affichages d'application ont déjà des chaînes en plusieurs langues, les copier dans l'affichage bibliothèque ne supprimera pas automatiquement les chaînes qui ne sont pas dans la langue de l'application. Si vous désactivez le support multilingue dans un nouvel affichage de bibliothèque, seules les chaînes de texte utilisant la langue de l'application seront enregistrées. Toutes les autres seront supprimées lorsque vous enregistrerez les modifications.
  1. Dans la fenêtre d'
    Exploration
    , cliquez deux fois sur la bibliothèque pour ouvrir l'affichage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'affichage de bibliothèque de graphiques, puis cliquez sur
    Paramètres d'affichage
    .
  3. Dans l'onglet
    Propriétés
    , cochez la case
    Prendre en charge plusieurs langues
    . Pour désactiver le support multilingue, décochez la case.
Lorsque vous enregistrez l'affichage de bibliothèque de graphiques, toutes les chaînes prenant en charge les changements de langue sont enregistrées dans la langue de l'application.
CONSEIL:
Si vous copiez un objet d'une bibliothèque de graphiques prenant en charge plusieurs langues vers un affichage graphique, seules les chaînes utilisant une langue prise en charge par l'application sont copiées. Les chaînes utilisant une langue qui n'a pas été ajoutée à l'application ne sont pas copiées.
Si vous copiez une bibliothèque de graphiques entière prenant en charge plusieurs langues dans le dossier
Affichages
, toutes les chaînes de texte sont copiées avec la bibliothèque.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal