Utiliser la boîte de dialogue Mot de passe

Lors de l'exécution, l'utilisateur connecté peut modifier les mots de passe
FactoryTalk Security
à l'aide du bouton
Mot de passe
. Les politiques qui déterminent notamment la longueur du mot de passe, sa durée de vie et sa complexité se paramètrent dans la boîte de dialogue
Propriétés de la politique de sécurité
de
FactoryTalk Security
.
CONSEIL:
  • Les mots de passe RSView 3.20 et versions antérieures ne sont pas sensibles à la casse. Les mots de passe
    FactoryTalk Security
    ne sont pas sensibles à la casse. Lorsque des mots de passe 3.20 et versions antérieures passent à 4.00, ils sont en minuscules.
  • Les modifications apportées au mot de passe
    FactoryTalk Security
    n'affectent pas le mot de passe de domaine du compte lié à Windows.
  • Le mot de passe pour les utilisateurs liés à Windows ne peut être modifié que sous Windows.
  • Les mots de passe des utilisateurs de domaine ne peuvent être modifiés que sur les serveurs de domaine.
Pour modifier le mot de passe de l'utilisateur actuel
  1. Cliquez sur le bouton
    Mot de passe
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Modifier le mot de passe actuel de l'utilisateur
    .
  2. Cliquez sur
    Ancien mot de passe
    pour saisir le mot de passe actuel.
  3. Cliquez sur
    Nouveau mot de passe
    pour saisir le nouveau mot de passe.
  4. Cliquez sur
    Confirmer le mot de passe
    pour saisir de nouveau le nouveau mot de passe.
  5. Appuyez sur le bouton
    Modifier le mot de passe
    ou
    Entrée
    Enter symbol sur le clavier externe ou sur le clavier de chaînes en incrustation pour modifier le mot de passe. L'état de la modification du mot de passe s'affiche dans le champ
    Résultat
    .
Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur
  1. Cliquez sur le bouton
    Mot de passe
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Modifier tous les mots de passe d'utilisateur
    .
  2. Cliquez sur le bouton
    Sélectionner l'utilisateur
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Sélection d'utilisateur FactoryTalk
    .
  3. Dans le champ
    Sélectionner l'utilisateur
    , sélectionnez un compte à l'aide de la touche
    Haut
    ou
    Bas
    .
  4. Cliquez sur le bouton
    Sélectionner
    ou appuyez sur la touche
    Entrée
    Enter symbol du clavier externe ou du clavier de chaînes en incrustation pour sélectionner le compte utilisateur.
  5. Cliquez sur
    Nouveau mot de passe
    pour saisir le nouveau mot de passe.
  6. Cliquez sur
    Confirmer le mot de passe
    pour saisir de nouveau le nouveau mot de passe.
  7. Appuyez sur le bouton
    Modifier le mot de passe
    ou
    Entrée
    sur le clavier externe ou sur le clavier de chaînes en incrustation pour modifier le mot de passe. L'état de l'opération s'affiche dans le champ
    Résultat
    .
Pour les paramètres de politique de mot de passe, reportez-vous à la section dédiée à la configuration des politiques de sécurité dans l'aide de FactoryTalk.
Boutons principaux
  • Haut
    Cliquez sur ce bouton pour déplacer la sélection vers le haut.
  • Bas
    Cliquez sur ce bouton pour déplacer la sélection vers le bas.
  • Annuler
    Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans effectuer aucune action.
Utiliser d'autres touches
  • Supprimer
    Appuyez sur cette touche du clavier de l'ordinateur pour effacer la zone dans laquelle le curseur est placé.
  • Retour arrière
    Appuyez sur la touche Backspace symbol du clavier externe ou du clavier numérique pour supprimer le caractère situé devant le curseur. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs caractères.
  • Flèche gauche
    Appuyez sur cette touche du clavier externe pour déplacer le curseur vers la gauche.
  • Flèche droite
    Appuyez sur cette touche du clavier externe pour déplacer le curseur vers la droite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal