Créer un bouton Mot de passe
Créez un bouton
Mot de passe
pour permettre à l'utilisateur connecté de modifier son mot de passe ou à l'administrateur connecté de modifier celui de tout utilisateur FactoryTalk
lors de l'exécution.Pour créer un bouton Mot de passe
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Gestion des utilisateurs > Mot de passeou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse