Configurer les propriétés générales d'un bouton de déconnexion
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de déconnexion
pour définir l'aspect d'un bouton de déconnexion
.Pour configurer les options générales d'un bouton de déconnexion
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.Fournir une réponse