Créer un bouton de déconnexion

Créez un bouton
Déconnexion
pour permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter du système au moment de l'exécution.
CONSEIL:
Lorsqu'un utilisateur se déconnecte, l'utilisateur PAR DEFAUT est connecté.
Pour créer un bouton de déconnexion
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Gestion des utilisateurs > Déconnexion
    ou faites glisser Logout depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal