Spécifier l'affichage graphique et les options d'alarmes au niveau du système
Pour spécifier l'affichage graphique et les options d'alarmes au niveau du système
- Dans l'ongletAvancéde l'Editeur de configuration des alarmes, dans la zoneAlarmes courantes, sélectionnez l'affichage graphique utilisé pour afficher les messages d'alarme.
- Cliquez sur le boutonParcourirpour choisir dans la liste des affichages graphiques dans le projet.L’affichage spécifié s’ouvre lorsqu’une alarme se produit si vous sélectionnez l’optionAffichagepour le message d’alarme dans l’onglet Messages.
- Spécifiez les paramètres d'alarmes au niveau du système.
Fournir une réponse