Options de l'onglet Messages de l'Editeur de configuration des alarmes
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Message
de l'Editeur de configuration des alarmes
.Options | Descriptions |
|---|---|
Filtre de déclencheur | Sélectionnez une option de filtre dans la liste pour afficher les messages d'alarme dans la zone Messages d'alarme .
|
Trier par | Sélectionnez une option dans la liste pour trier les messages d'alarme par nom ou message de déclenchement. |
Utiliser l'identificateur d'alarme | Cochez cette case pour afficher la colonne Identificateur d'alarme dans la zone Messages d'alarme . |
Effacer tous les identificateurs | Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les identificateurs d'alarme assignés aux messages d'alarme. |
Messages d'alarme | Spécifiez les messages d'alarme pour les déclencheurs dans cette zone. |
Déclencheur | Sélectionnez le déclencheur pour lequel vous souhaitez définir des messages. Si vous créez un message avant de configurer le déclencheur, sélectionnez <Non attribué> dans la liste Déclencheur . |
Valeur de déclenchement | Entrez une valeur entière non nulle ou une position binaire. Les positions binaires commencent à 1. Lorsque le déclencheur prend cette valeur ou lorsque la position de bit correspondante passe de zéro à un, le message associé est généré. Cette colonne ne peut pas être vide. |
Message | Entrez le message, jusqu'à 256 caractères, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier la chaîne pour inclure des variables incorporées dans le message.Pour créer un retour à la ligne dans le message, saisissez \n .Pour afficher la séquence de caractères dans le message, saisissez \\n .Vous ne pouvez pas utiliser des espaces réservés de points (# n ) dans les variables qui sont intégrées dans un message d'alarme.Les applications PanelView Plus 7 Standard sont limitées à 500 messages d'alarme et les applications PanelView Plus 6 Compact sont limitées à 200 messages d'alarme.Si un message utilise une variable incorporée pour afficher la valeur d'une alarme et que cette alarme s'active au démarrage de l'application, le bandeau des alarmes affichera des points d'interrogation à la place de la variable incorporée. En effet, le système d'alarme ne peut pas déterminer le moment où l'alarme a été activée et ne peut donc pas non plus déterminer quelle était la valeur de la variable à cet instant. Après avoir réinitialisé la valeur sur 0, la valeur de la variable constituée sera affichée avec précision lors de la prochaine activation de l'alarme. |
Identificateur d'alarme | Cette colonne s'affiche uniquement si la case Utiliser l'identificateur d'alarme est cochée.Entrez une valeur (de 1 à 32 767) dans cette colonne pour identifier le message d'alarme. Si la colonne est vide, la valeur de l'identificateur d'alarme d'alarme est zéro. |
Affichage | Cochez cette case pour ouvrir l'affichage graphique de l'alarme qui est sélectionné dans l'onglet Avancé de l'éditeur Configuration des alarmes lorsque l'alarme est déclenchée. Le message est ajouté à l'historique des alarmes et peut être affiché dans toute liste d'alarmes, tout bandeau des alarmes et tout objet Liste d'état des alarmes même si cette case est décochée et que l'affichage graphique n'est pas ouvert.Lorsque le type de déclencheur Bit est utilisé et que plusieurs bits sont déclenchés simultanément, le message déclenché par le bit le plus élevé est affiché dans l'affichage bandeau des alarmes si la case Affichage d'un message de bit en particulier est décochée.Il n'est pas recommandé de filtrer les alarmes dans l'objet d'affichage qui s'ouvre automatiquement lorsque les alarmes se produisent (spécifié dans l'onglet Déclencheurs ). Il est supposé que l'utilisateur souhaite que cet affichage enregistre toutes les alarmes. Si, malgré tout, vous filtrez les alarmes dans cet affichage, veillez à décocher les cases Affichage pour toutes les alarmes qui ont été filtrées. Dans le cas contraire, l'affichage s'ouvrira automatiquement lorsque l'alarme se produira (car l'option Affichage de l'alarme est sélectionnée), mais l'objet d'alarme (bandeau ou liste) sera vide car l'alarme qui a été déclenchée a été filtrée pour cet objet. |
Audio | Cochez cette case pour déclencher le bip Windows par défaut lorsque l'alarme est déclenchée. Ce signal sonore retentit continuellement, 0,5 seconde en marche et 0,5 seconde à l'arrêt, jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée. |
Imprimer | Cochez cette case pour imprimer le message d'alarme lorsque cette alarme est déclenchée. Assurez-vous qu'une imprimante est configurée sur le terminal d'exécution. Vous pouvez imprimer les alarmes au format paysage avec une imprimante par lignes, mais une seule alarme sera imprimée sur chaque page. Si vous configurez des messages d'alarme dans plusieurs langues, tous les messages, étiquettes de déclencheurs et heures sont imprimés dans la langue actuelle de l'application. |
Message sur point | Cochez cette case pour envoyer le texte du message à la connexion du message (spécifiée dans l'onglet Déclencheurs ) lorsque l'alarme est déclenchée.Si vous définissez des messages d'alarme dans plusieurs langues, assurez-vous que la source de données peut recevoir le message au format Unicode ou le convertir en caractères ASCII pour toutes les langues que vous utiliserez. |
Arrière-plan | Cliquez sur ce bouton pour sélectionner une couleur de fond pour le texte du message. |
Premier plan | Cliquez sur ce bouton pour sélectionner une couleur pour le texte du message. |
Fournir une réponse