Options de l'onglet Avancé de l'Editeur de configuration des alarmes
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Avancé
de l'Editeur de configuration des alarmes
.Options | Descriptions |
|---|---|
Affichage | Sélectionnez l'affichage graphique à utiliser pour afficher les messages d'alarme. |
Alarmes courantes | Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour sélectionner l'affichage graphique à utiliser pour afficher les messages d'alarme lorsqu'une alarme est déclenchée. |
Modifier | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir et modifier l'affichage graphique sélectionné. |
Paramètres de temps | Spécifiez le temps d'attente de notification, la fréquence maximale de mise à jour et la fréquence de mise à jour du serveur incorporé dans cette zone. |
Temps d'attente | Sélectionnez le temps d'attente de notification (millisecondes) à utiliser lors de l'accusé de réception, l'extinction du signal et la réinitialisation des alarmes. L'application conserve les valeurs dans les connexions Acc. réc., Eteindre le signal, Réinitialisation de l'état et Fermer l'affichage pour la période indiquée, puis remet les connexions à zéro. |
Fréquence maximale de mise à jour | Sélectionnez la fréquence maximale (secondes) à laquelle les serveurs vont transférer les données aux points de déclenchement spécifiés dans l'onglet Déclencheurs . Par défaut, la fréquence de mise à jour est d'une seconde.Cette fréquence s'applique également aux points des expressions de déclenchement, aux points ou aux expressions distants et aux points des variables incorporées des messages de déclenchement. Lors de l'exécution, tous ces points sont immédiatement mis à jour au démarrage, sans tenir compte de la fréquence de mise à jour définie. |
Fréquence de mise à jour du serveur incorporé | Sélectionnez la fréquence de mise à jour du serveur incorporé (secondes) à laquelle le serveur de données fournira des données aux points des variables incorporées des messages de déclenchement. La fréquence de mise à jour par défaut est définie pour correspondre à la fréquence de mise à jour de l'alarme. La fréquence de mise à jour du serveur incorporé ne peut pas être défini sur une valeur supérieure à la fréquence maximale de mise à jour. Lors de l'exécution, tous ces points sont immédiatement mis à jour au démarrage, sans tenir compte de la fréquence de mise à jour définie. |
Historique | Spécifiez le fichier journal d'alarme (.alm). |
Nombre maximal d'entrées d'alarme | Indiquez le nombre maximal d'entrées d'alarme dans le fichier journal. La valeur disponible est comprise entre 1 et 10 000. Si le nombre d'entrées d'alarme dans le fichier journal atteint la capacité maximale, l'entrée d'alarme la plus ancienne est supprimée dès lors qu'une nouvelle entrée d'alarme est créée. |
Avertissement de capacité haute (%) | Spécifiez le seuil d'avertissement de capacité haute, lequel se produira lorsque le nombre d'entrées d'alarme atteindra ou dépassera le pourcentage spécifié du Nombre maximal d'entrées d'alarme .La valeur disponible est comprise entre 1 et 99. Une connexion d'écriture. Cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer un point à la connexion afin d'avertir la source de données que le nombre d'entrées d'alarme reçues a atteint ou dépassé le seuil d'avertissement de capacité haute. |
Avertissement de capacité haute-haute (%) | Spécifiez le seuil d'avertissement de capacité haute-haute, lequel se produira lorsque le nombre d'entrées d'alarme atteindra ou dépassera le pourcentage spécifié du Nombre maximal d'entrées d'alarme .La valeur disponible est comprise 1 et 99 et doit être supérieure à la valeur de l' Avertissement de capacité haute .Une connexion d'écriture. Cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer un point à la connexion afin d'avertir la source de données que le nombre d'entrées d'alarme reçues a atteint ou dépassé le seuil d'avertissement de capacité haute-haute. |
Dépassement de capacité | Spécifiez à quel moment le nombre d'entrées d'alarme reçues dépasse le Nombre maximal d'entrées d'alarme et l'entrée la plus ancienne est remplacée.Une connexion d'écriture. Cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer un point à cette connexion afin d'avertir la source de données que le nombre d'entrées d'alarme reçues a dépassé le Nombre maximal d'entrées d'alarme . |
Connexions facultatives | Spécifiez les connexions facultatives suivantes :
|
Nom | Cette colonne indique le nom de la connexion. |
Point ou expression | Tapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression est sélectionné(e), il est affiché dans cette zone. |
Bouton de point (...) | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionnez un point au lieu de taper son nom dans la colonne Point ou expression . |
Bouton Exprn (...) | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l' Editeur d'expressions et créez une expression au lieu de taper son nom dans la colonne Point ou expression . |
Fournir une réponse