Configurer une exportation CSV

Utilisez la boîte de dialogue
Configuration de l’exportation CSV
pour configurer l’exportation CSV.
Pour configurer une exportation CSV
  1. Dans l'arborescence de l'
    explorateur
    , double-cliquez sur
    Configuration de l'exportation CSV
    pour ouvrir l'
    Editeur de configuration de l'exportation CSV
    .
  2. Cochez la case
    Activer l'exportation CSV
    .
  3. Sélectionnez les types d'information à exporter.
  4. Saisissez l'un des chemins ou les deux sous lesquels enregistrer les fichiers CSV.
    CONSEIL:
    Par exemple, saisissez :
    • \Mes documents
      ou
      \Storage card2
      dans le chemin
      PanelView Plus 6
      ou
      PanelView Plus 7
      .
      Il est recommandé d'enregistrer des fichiers CSV dans un stockage externe d'un terminal
      PanelView Plus 7
      ou
      PanelView Plus 6
      en raison de l'espace limité du stockage interne. Branchez le stockage externe sur le terminal avant d'exécuter l'application. Si aucun stockage externe n'existe, le dossier
      Carte de stockage 2
      ou
      Stockage USB
      sera créé dans le stockage interne lors de l'exportation CSV.
    C:\Users\Public\Documents
    pour un
    ordinateur Windows ou le chemin
    MobileView
    .
  5. Spécifiez un point ou une expression pour la connexion
    Déclencheur d'exportation
    .
  6. (Facultatif) Spécifiez un point ou une expression pour la connexion
    Libellé de fichier
    .
  7. (Facultatif) Dans les onglets
    Historique
    , spécifiez des points pour le
    Code d'état
    et le
    Message d'état
    .
  8. Cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    Utiliser l'
    Editeur de démarrage
    pour activer la fonction d'exportation CSV :
    • Cochez la case
      Piste d'audit
      pour exporter les informations relatives à l'audit.
    • Cochez la case
      Alarmes
      pour exporter les informations relatives à l'alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal