MaximumValue

Spécifiez la valeur maximale que l'objet peut écrire à la connexion Valeur. Si la propriété DecimalPoint est définie sur Position fixe, le maximum s'applique à la partie décimale et non à la valeur affichée.
Si vous affectez une connexion à l'Expression facultative, le maximum s'applique également à la valeur envoyée vers l'expression.
Si une connexion Maximum est attribuée, cette propriété est désactivée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal