DecimalPoint

Spécifie le type de séparateur décimal à utiliser :
  • Implicite
    si l'opérateur saisit manuellement le séparateur décimal et que vous souhaitez que ce dernier soit utilisé lorsque la valeur est envoyée vers la connexion Valeur.
  • Position fixe
    si les valeurs à saisir dans le bloc-notes ou le pavé numérique en incrustation comportent le même nombre de chiffres après le séparateur décimal. Si vous sélectionnez ce type de séparateur décimal, spécifiez une valeur pour la propriété DigitsAfterDecimalPoint. Le séparateur décimal est supprimé lorsque la valeur est envoyée à la connexion Valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal