Expression facultative
Une connexion d'écriture facultative. Affectez une expression d'écriture à cette connexion.
L'application calcule la valeur de l'expression et écrit le résultat dans la connexion Valeur. Toutes les expressions d'écriture doivent contenir un point d'interrogation (?) qui représente l'espace réservé pour la valeur que l'opérateur saisit lors de l'exécution.
Si le type de virgule décimale est Position fixe et que la valeur de l'option « Chiffres après la virgule » est différente de 0, la virgule décimale est supprimée de la valeur affichée et la valeur résultante est utilisée.
Fournir une réponse