Nommer les objets graphiques

Les objets (et groupes d'objets) sont automatiquement nommés et numérotés lorsque vous les créez. Par exemple, NumericInputEnable4. Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer un nom plus significatif à l'objet, par exemple Conveyor_speed_input.
Le nom de l'objet apparaît dans la barre d'état, la barre des diagnostics, le Panneau des propriétés et l'Explorateur d'objets dans
FactoryTalk View Studio
et dans les messages du journal des diagnostics au moment de l'exécution.
Le nom doit commencer par une lettre et ne doit pas contenir d'espaces. Le trait de soulignement (_) peut être utilisé.
Pour nommer un objet dans le Panneau des propriétés
  1. Sélectionnez l'objet.
  2. Dans le
    Panneau des propriétés
    , cliquez sur l'onglet
    Propriétés
    .
  3. Double-cliquez sur la ligne
    (Name)
    , puis saisissez le nom.
Pour nommer un objet dans la boîte de dialogue Propriétés correspondante
  1. Cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Commun
    .
  3. Dans la zone
    Nom
    , saisissez le nom.
Pour nommer un objet groupe
  1. Sélectionnez l'objet groupe.
  2. Dans le
    Panneau
    des propriétés
    , cliquez sur l’onglet
    Propriétés
    .
  3. Double-cliquez sur la ligne
    (GroupName)
    , puis saisissez le nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal