Créer une table RecipePlus
L'objet de la table RecipePlus répertorie les ingrédients du dernier fichier recette sélectionné et restauré dans le sélecteur RecipePlus. Il peut être également utilisé pour modifier les valeurs de données des ingrédients et pour enregistrer ces valeurs modifiées dans le fichier recette.
La table affiche :
- Le nom de chaque ingrédient de la recette (colonneNom d’ingrédient)
- La valeur actuelle de chaque ingrédient dans le point associé à l’ingrédient (colonneValeur actuelle)
- La valeur de données affectée à chaque ingrédient (colonneValeur de la recette)
- Un X si la valeur de l’ingrédient ne correspond pas à la valeur de point lors de la restauration (colonneComparer l’état)
- Le nom de point associé à chaque ingrédient (colonneNom de point)
- Le nom du fichier recette, le nom de l’unité de la recette, le nombre d’ingrédients visibles et le nombre total d’ingrédients (barre d’état en bas)
Pour créer une table RecipePlus
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > RecipePlus > Tableou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de la table voulue.
- Cliquez deux fois sur la table pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l’ongletPropriétés, spécifiez l’aspect de la table, la façon dont les recettes seront affichées et les propriétés communes.CONSEIL:Il ne peut y avoir qu'une table RecipePlus sur un affichage graphique. Les tentatives pour en ajouter un deuxième entraînent un message d'erreur.
Fournir une réponse