Configurer les propriétés de recette d'une table RecipePlus

L'onglet
Recette
de la boîte de dialogue
Propriétés de la table RecipePlus
vous permet de configurer les propriétés de recette de l'objet.
Pour spécifier les colonnes à afficher ainsi que leur format d'affichage
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le sélecteur de recettes pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Recettes
    .
  3. Sélectionnez et définissez les colonnes de la table.
  4. Indiquez si un titre et/ou un pied de page doivent s'afficher.
  5. Indiquez si la table accepte des entrées des utilisateurs ou si elle reste en lecture seule.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal