Options de l'onglet Recette de la boîte de dialogue Propriétés de la table RecipePlus
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Recette
de la boîte de dialogue Propriétés de la table RecipePlus
.Options | Descriptions |
|---|---|
Colonnes | Spécifiez les colonnes à utiliser, leur largeur, ainsi que le texte de l'en-tête, le cas échéant. |
Sélectionner une colonne | Sélectionnez une colonne à modifier :
|
Colonne d'affichage | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que la colonne sélectionnée apparaisse sur l'objet. |
Largeur | Saisissez la largeur de la colonne sélectionnée (en pixels). La plage est comprise entre 0 et 1 000. |
Texte du titre | Saisissez le texte à afficher pour l'en-tête de la colonne sélectionnée. |
Affichage | Choisissez d'afficher ou non les en-têtes et/ou les pieds de page du tableau lors de l'exécution. |
En-tête d'affichage | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les en-têtes de colonne sur l'objet. |
Pied de page d'affichage | Cochez cette case pour afficher le pied de page sur la table. |
Paramètres de liste | Définissez le nombre de lignes utilisées pour chaque ingrédient de la recette et le défilement du texte dans les cellules de la table. |
Lignes par élément | Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre de lignes que chaque ingrédient utilise dans la table. La plage est comprise entre 1 et 10. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Entrée utilisateur | Indiquez si la table est accessible aux entrées utilisateurs ou si elle reste en lecture seule. |
Lecture seule | Cochez cette case si vous voulez que la table soit en lecture seule. Si cette case n'est pas cochée, l'opérateur pourra apporter des modifications à la table. |
Fournir une réponse