Configurer les propriétés générales d'un objet Image
L'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés d'image
vous permet de configurer l'aspect d'un objet Image.Pour configurer les propriétés générales d'un objet Image
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, double-cliquez sur l'image pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l’ongletGénéral, indiquez l’image à utiliser et son aspect.
Fournir une réponse