Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés d'image

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriété de l'image
.
Options
Descriptions
Image
Entrez le nom de l'image graphique ou cliquez sur le bouton
Parcourir
pour sélectionner le nom de fichier dans le
Navigateur d'images
. L'image est affichée sur l'objet pour donner des informations concernant la fonction de l'objet.
Avant de pouvoir placer une image sur l'objet, vous devez l'importer dans le projet.
Style de fond de l'image
Cette propriété s'applique aux images monochromes et aux images en couleur. Utilisez cette propriété pour définir le style d'arrière-plan sur
Solide
ou
Transparent
.
Si le style de fond de l'image est
Transparent
 :
  • Pour les images monochromes, l'arrière-plan sera transparent.
  • Pour les images en couleur qui ne sont pas au format PNG avec canal alpha, toutes les parties noires de l'image seront transparentes.
Couleur de l'image
Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de dessin de l'image, en fait la couleur de premier plan.
Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de l'image
Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de l'arrière-plan de l'image. Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur.
Si
Style de fond de l'image
est défini sur
Transparent
, l'arrière-plan de l'image sera transparent.
Clignotement de l'image
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'image monochrome clignote lors de l'exécution. L'image clignote deux fois par seconde.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal