Configurer les propriétés générales d'un bouton Accuser réception des informations

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Accuser réception des informations
pour définir l'aspect d'un bouton
Accuser réception des informations
.
Pour configurer les options générales d'un bouton Accuser réception des informations
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet
Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal