Créer un bouton Accuser réception des informations

L'affichage des messages d'information fournit à l'opérateur des messages nécessitant une attention immédiate lors de l'exécution. L'opérateur peut utiliser le bouton
Accuser réception des informations
pour accuser réception du message dans l'affichage.
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, la connexion Acc. Réc. est définie sur 1 dans la source des données. La valeur est conservée tant que l'opérateur appuie sur le bouton ou pendant le temps d'attente de l'accusé de réception, selon ce qui est le plus long. La connexion est ensuite réinitialisée sur 0.
CONSEIL:
Affectez une connexion Acc. Réc. et indiquez un temps d'attente dans l'
Editeur de configuration des informations
.
L'affichage graphique [INFORMATIONS] par défaut contient un affichage des messages d'information et le bouton Accuser réception des informations. Vous pouvez utiliser l'affichage [INFORMATIONS] tel quel, ou modifier l'aspect du bouton dans l'affichage. Vous pouvez également créer votre propre affichage graphique en insérant un message d'information et un bouton Accuser réception des informations personnalisé.
Pour créer un bouton Accuser réception des informations
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Informations > Accuser réception
    ou faites glisser Acknowledge depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal