Créer un objet interactif
Pour utiliser un objet interactif, vous devez le créer sur un affichage graphique.
Pour créer un objet interactif
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, sélectionnez l'objet dans le menuObjetsou la boîte d'outils.
- Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle à la taille et à l'emplacement voulus pour l'objet.
- Cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect de l’objet, son comportement et ses connexions.
Fournir une réponse