Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Arrêt

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Arrêt
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont
Aucun
et
Ligne
.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Style de motif
Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet). Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas.
Forme
Sélectionnez la forme de l'objet. Si l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
pour configurer le remplissage dégradé.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur du motif
Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de surbrillance
Cette zone affiche la couleur courante de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Le cadre de l'objet, s'il en existe un, prend la couleur de surbrillance lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
Clignotant
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde.
Si un style de motif est sélectionné, le motif clignote également.
Macro
Cliquez sur le bouton
Parcourir
(...) pour ouvrir le
Navigateur de composants
et sélectionnez la macro à exécuter lorsque l'utilisateur appuie sur l'objet bouton. La liste inclut toutes les macros du projet. Une macro affecte une valeur aux points.
Utiliser Macro variable
Cochez cette case pour utiliser le contenu du point ou de l'expression spécifié dans l'onglet
Connexions
. Cochez cette case pour utiliser le nom de la macro spécifié pour le bouton.
Marges tactiles
Vous pouvez indiquer une marge d'inactivité à l'intérieur du bouton. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée.
Marge horizontale
Spécifie le nombre de pixels correspondant à la distance qui sépare les côtés droit et gauche du bouton et sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer.
Marge verticale
Saisissez un nombre de pixels pour définir la marge inactive verticale. Les marges verticales sont situées sur les bords supérieur et inférieur du bouton.
Autre
Audio
Cochez cette case pour déclencher un bip interne en cas d'appui sur l'objet.
Si l'ordinateur qui exécute le projet ne comporte pas de bip interne, lorsque vous cliquez sur l'objet, aucun son n'est émis.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal