Créer un bouton d’arrêt

Lors de l’exécution, l’opérateur peut utiliser le bouton d’
Arrêt
pour fermer l’application. Lorsque l'opérateur appuie sur ce bouton, l'application se ferme, interrompant ainsi tous les composants du projet, et retourne à la session Windows.
Pour créer un bouton d’arrêt
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Arrêt
    ou faites glisser Shutdown depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal