Configurer les options générales d'un bouton Changer de langue
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Changer de langue
pour définir l'aspect d'un bouton Changer de langue
.Pour configurer les options générales d'un bouton Changer de langue
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.Fournir une réponse