Créer un bouton de changement de langue

Pendant l'exécution, le bouton
Changer de langue
remplace la langue de l'application par celle spécifiée par le bouton.
Pour créer un bouton de changement de langue
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Bouton Changer de langue
    ou faites glisser Language Switch depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton et dans quelle langue il changera l’application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal