Configurer l'animation de visibilité
L'animation de visibilité permet de rendre visible ou invisible un objet sur la base d'une valeur de point ou du résultat d'une expression. Lorsqu'un objet est invisible, il ne peut pas être sélectionné. Les clics de souris le traversent pour atteindre l'objet en dessous, quel qu'il soit.
L'animation de visibilité est disponible pour tous les objets et remplace la propriété
Visible
d'un objet.
CONSEIL:
Si vous utilisez la valeur d'un point pour contrôler l'animation de visibilité, ainsi que dans une expression permettant de contrôler un autre aspect d'une animation, lorsque vous configurez la visibilité, définissez l'Etat vrai de l'expression à
Invisible
. Si vous ne le faites pas, il se peut que l'objet s'affiche brièvement à l'emplacement et dans l'orientation définis au moment de sa conception avant de s'animer correctement.Pour associer une animation de visibilité à un objet graphique
- Sélectionnez l'objet graphique.
- ChoisissezVisibilitédans le menuAnimationou cliquez sur l'ongletVisibilitédans la boîte de dialogueAnimation.
- Dans la zoneExpression, tapez un nom de point ou créez une expression qui renverra une valeur numérique.
- Choisissez si l'objet doit être visible ou invisible lorsque l'expression est égale à true (c'est-à-dire, une valeur non nulle).CONSEIL:Vous pouvez utiliser l'Explorateur d'objets pour rechercher des objets dans votre affichage animé.Ouvrez la boîte de dialogueParamètres de surbrillanceet sélectionnez le type d'animation que vous souhaitez mettre en surbrillance.Si vous appliquez une animation de visibilité à un groupe ainsi qu'à des objets individuels dans ce groupe, tous les objets dans le groupe sont invisibles, quelle que soit l'animation sur les objets individuels, lorsque la visibilité du groupe est égale à false, c'est-à-dire, quand le groupe est invisible. Lorsque l'animation du groupe est égale à true, c'est-à-dire, quand le groupe est visible, la visibilité de n'importe quel objet dans le groupe est déterminée par l'animation de l'objet.
Options
- ExpressionTapez un nom de point ou une expression qui sera évalué(e) numériquement lors de l'exécution. Une expression est une équation mathématique ou logique qui renvoie une valeur. Elle peut contenir des noms de point, des constantes et des opérateurs mathématiques, relationnels, logiques et au niveau du bit. Un nom de point peut être utilisé comme expression.
- Etat vrai de l'expressionCochez la case pour indiquer si l'objet doit être visible ou invisible lorsque l'expression est égale à true. Pour l'animation de visibilité, si une expression renvoie une valeur numérique de 0, l'expression est égale à false. Si une valeur différente de zéro est renvoyée, l'expression est égale à true.
Fournir une réponse