Configurer le mouvement vertical des objets

Utilisez l'option
Position verticale
du menu
Animation
pour déplacer un objet graphique verticalement lorsque la valeur d'un point ou les résultats d'une expression changent. La position verticale de l'objet est proportionnelle à la valeur de l'expression. Par exemple, si la valeur d'une expression se trouve à mi-chemin entre ses valeurs minimale et maximale, la position verticale de l'objet sera au milieu de ses positions de décalage vertical minimale et maximale.
Vous ne pouvez appliquer une animation de position verticale qu'aux objets de dessin. Les objets Image et Panel constituent les seules exceptions, car ils ne prennent en charge que les animations de visibilité.
Pour configurer le mouvement vertical d'un objet
  1. Sélectionnez l'objet.
  2. Choisissez
    Position verticale
    dans le menu
    Animation
    ou cliquez sur l'onglet
    Position verticale
    dans la boîte de dialogue
    Animation
    .
  3. Sélectionnez un point ou créez une expression qui sera évalué(e) numériquement lors de l'exécution pour déterminer la position de l'objet.
  4. Spécifiez le décalage vertical de l'objet lorsque l'expression se trouve à ses valeurs minimum et maximum. Vous pouvez également utiliser la fonction d'accès intelligent aux objets pour définir ces valeurs.
  5. Sélectionnez la méthode à utiliser pour calculer les valeurs minimum et maximum de l'expression.
  6. Définissez une plage de valeurs pour l'expression.
Options
  • Expression
    Tapez un nom de point ou une expression qui sera évalué(e) numériquement lors de l'exécution. Une expression est une équation mathématique ou logique qui renvoie une valeur. Elle peut contenir des noms de point, des constantes et des opérateurs mathématiques, relationnels, logiques et au niveau du bit. Un nom de point peut être utilisé comme expression. Lorsque vous effectuez cette opération, les valeurs minimum et maximum de l'expression sont, par défaut, les valeurs minimum et maximum du point.
  • Plage d'expressions
    • Utiliser les valeurs de propriété max et min du point
      Si vous avez défini un point dans la zone Expression, cliquez sur ce bouton pour utiliser les valeurs minimum et maximum du point pour définir la plage de valeurs de l'expression. Si votre expression contient plusieurs points, les valeurs minimum et maximum du premier point seront utilisées pour l'animation.
    • Utiliser une constante
      Pour définir une plage de valeurs avec des valeurs numériques constantes, cliquez sur ce bouton et spécifiez les valeurs minimum et maximum.
    • Lire à partir des points
      Pour définir la plage de valeurs avec la valeur minimum d'un point et la valeur maximum d'un autre, cliquez sur ce bouton et choisissez le point de la valeur minimum et le point de la valeur maximum. Lorsque l'affichage s'ouvre et que l'animation d'un objet démarre, cette option permet de lire une seule fois les valeurs de points afin de déterminer les valeurs minimum et maximum. Les points ne sont pas relus après l'ouverture de l'affichage, et les valeurs minimum et maximum de l'animation restent inchangées, même si les valeurs des points évoluent.
  • Décalage vertical (en pixels)
    Le décalage vertical détermine la position des objets sur l'écran. Les zones
    Au minimum
    et
    Au maximum
    déterminent l'endroit où l'objet doit se trouver quand l'expression atteint ses valeurs minimum et maximum.
    • Au minimum
      Tapez la position de départ de l'objet en pixels ou faites-le glisser vers sa position de départ puis cliquez sur la case à cocher. La valeur de décalage en pixels correspond à la nouvelle position de l'objet.
    • Au maximum
      Tapez la position finale de l'objet en pixels ou faites-le glisser depuis sa position de départ jusqu'à sa position d'arrivée, puis cliquez sur la case à cocher. La valeur de décalage en pixels correspond à la nouvelle position de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal