Accès intelligent aux objets

La fonction d'accès intelligent aux objets vous permet de positionner des objets dessin de manière visuelle plutôt que de saisir des chiffres dans la boîte de dialogue
Animation
. Cela signifie que vous pouvez spécifier la position d'un objet en le faisant glisser vers l'emplacement souhaité plutôt qu'en essayant de déterminer sa position en pixels.
La boîte de dialogue
Animation
flotte sur l'écran et peut rester visible à l'écran pendant le tracé ou l'édition des objets dans l'affichage graphique.
Pour définir l'amplitude de mouvement horizontal d'un objet en utilisant l'accès intelligent aux objets
  1. Une fois la boîte de dialogue
    Animation
    ouverte, sélectionnez l’objet dessin, puis cliquez sur l’onglet
    Position horizontale
    .
  2. Dans l'onglet
    Position horizontale
    , saisissez un nom de point ou créez une expression qui renvoie une valeur qui déterminera la position horizontale actuelle de l'objet dans l'affichage.
  3. Sélectionnez et faites glisser l’objet vers l’emplacement initial souhaité dans l’affichage graphique.
  4. Sélectionnez la case à cocher
    Au minimum
    sous
    Décalage horizontal
    dans la boîte de dialogue
    Animation
    .
  5. Faites glisser l'objet jusqu'à sa position finale. Pendant cette opération, vous pouvez voir les chiffres se modifier dans la case
    Au maximum
    .
  6. Sélectionnez la case à cocher
    Au maximum
    lorsque l’objet est en position finale, puis cliquez sur
    Appliquer
    .
    CONSEIL:
    Pour associer une animation de rotation, utilisez l’outil Rotation pour déterminer les positions initiale et finale de l’objet et cochez les cases à cocher
    Minimum
    et
    Maximum
    , comme décrit au-dessus pour la position horizontale.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal