Envoyer un objet graphique en arrière-plan
Les objets graphiques peuvent être superposés dans un affichage graphique. Utilisez l'option
Envoyer à l'arrière-plan
dans le menu Réorganiser
pour placer l'objet sélectionné en bas de la pile.Pour envoyer un objet graphique en arrière-plan
- Sélectionnez l'objet.
- SélectionnezEnvoyer à l'arrière-plandans le menuRéorganiser.
Vous pouvez sélectionner plusieurs objets ou groupes d'objets au moyen d'un cadre de sélection et les déplacer simultanément en tant qu'objet individuel.
Fournir une réponse