Aligner des objets graphiques
Utilisez les options
Aligner
du menu Réorganiser
pour positionner les objets sélectionnés de manière à ce qu'ils s'alignent les uns par rapport aux autres et sur la grille. Le positionnement final dépend des commandes utilisées.Pour aligner des objets graphiques
- Sélectionnez les objets à aligner.
- A partir du menuRéorganiser, sélectionnez l'option d'alignement que vous souhaitez appliquer aux objets sélectionnés.CONSEIL:Vous pouvez également aligner des objets à l'aide de la barre d'outilsAlignement. Pour ouvrir la barre d'outilsAlignement, sélectionnezBarre d'outils > Barre d'outils d'alignementdans le menuAffichage.
Fournir une réponse