Options pour aligner les objets

Le tableau suivant affiche les options d'alignement des objets du menu
Réorganiser
.
Cette option
Aligne des objets avec
Aligner à gauche
l'objet sélectionné le plus à gauche
Aligner au centre
le centre horizontal de tous les objets sélectionnés
Aligner à droite
l'objet sélectionné le plus à droite
Aligner en haut
l'objet sélectionné le plus en haut
Aligner au milieu
le centre vertical de tous les objets sélectionnés
Aligner en bas
l'objet sélectionné le plus en bas
Aligner les points centraux
le centre de tous les objets sélectionnés
Aligner sur la grille
grille
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal