Faire pivoter un objet de dessin

Vous pouvez faire pivoter tous les objets de dessin, à l'exception des rectangles arrondis, des images et des panneaux.
Pour faire pivoter un objet de dessin autour d'un point d'ancrage
  1. Dans le menu
    Objets
    , sélectionnez
    Pivoter
    . L'icône de l'outil de rotation sera attachée au curseur fléché.
  2. Sélectionnez l'objet que vous voulez faire pivoter. Un petit cercle en réticule apparaît au milieu de l'objet. Cela agit comme une ancre autour de laquelle vous pouvez faire pivoter l'objet.
  3. Pour déplacer l'ancre de rotation, pointez-la avec la flèche du curseur. Le curseur est remplacé par un pointeur en réticule que vous pouvez faire glisser vers une nouvelle position d'ancrage. Cela peut se réaliser à l'intérieur ou hors de l'objet.
  4. Placez le pointeur contre un bord de l'objet et faites glisser la souris dans le sens dans lequel vous voulez faire pivoter l'objet.
  5. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'objet se trouve dans la position souhaitée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal