Retourner un objet de dessin

Utilisez les options
Retournement vertical
ou
Retournement horizontal
du menu
Réorganiser
pour placer un objet de dessin de manière à ce que sa nouvelle position soit l'inverse de sa position d'origine. Vous pouvez retourner tous les objets de dessin simples (à l'exception des textes, panneaux et images) et les groupes.
Pour retourner un objet de dessin
  1. Sélectionnez l'objet à repositionner.
  2. A partir du menu
    Réorganiser
    , sélectionnez l'option
    Retournement vertical
    ou
    Retournement horizontal
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal