Options pour le retournement d'un objet de dessin

Le tableau suivant affiche les options permettant de retourner un objet dessin.
Options
Description
Retournement vertical
Retournement vertical
 : retourne un objet graphique de haut en bas.
Retournement horizontal
Retournement horizontal
 : renverse l'objet de gauche à droite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal