Faire glisser un objet graphique avec la souris

Vous devrez peut-être faire glisser un objet graphique.
Pour faire glisser un objet graphique avec la souris
  1. Sélectionnez l'objet.
  2. Placez le pointeur sur l'objet et non sur son bord ou sa poignée.
  3. appuyez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser l'objet vers son nouvel emplacement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal