Valeurs des connexions d'état
Le tableau suivant montre les valeurs renvoyées par la connexion Etat.
Valeurs | Descriptions |
|---|---|
0x01 (Hex) ou 1 (Déc) | Téléchargement en cours |
0x02 (Hex) ou 2 (Déc) | Téléchargement terminé |
0x04 (Hex) ou 4 (Déc) | Le téléchargement contient des erreurs |
0x11 (Hex) ou 17 (Déc) | Transfert en cours |
0x12 (Hex) ou 18 (Déc) | Transfert terminé |
0x14 (Hex) ou 20 (Déc) | Le transfert contient des erreurs |
0x21(Hex) ou 33 (Déc) | Suppression |
0x22(Hex) ou 34 (Déc) | Suppression correctement effectuée |
0x24(Hex) ou 36 (Déc) | Suppression avec erreurs |
Fournir une réponse