Options de l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Propriétés de ME CSVDataLog

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Avancé
de la boîte de dialogue
Propriétés de ME CSVDataLog
.
Options
Descriptions
En-tête de fichier
Dans la partie
En-tête de fichier
, les options suivantes sont disponibles :
  • Par défaut -
    Le contrôle donne le nom des titres de colonnes. Les noms par défaut sont les suivants : "Alg1", "Alg2", ...,"Alg100", "Str1", "Str2", ...,"Str50"
  • Modèle -
    Le concepteur d'application lit un fichier CSV contenant sur sa première ligne les noms des titres de colonnes du fichier journal. Ces entrées du fichier externe sont utilisées en tant que noms des titres de colonnes.
  • Utiliser des noms de points -
    Les titres de colonnes des données à virgule flottante et des données de chaîne correspondent aux noms des points en cours de journalisation.
Enregistrer périodiquement
Une fois le contrôle activé, il journalise périodiquement en fonction de l'intervalle de temps entré dans cette zone.
L'intervalle doit être de 1 à 9 999 s ou de 250 à 32 767 ms.
Enregistrer l'heure et la date du système de chaque enregistrement
Sélectionnez cette option pour enregistrer automatiquement un horodatage système avec chaque entrée de journal. Si vous utilisez cette option, vous avez également la possibilité d'enregistrer un indicateur de fuseau horaire système. Cet indicateur affiche le décalage entre le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné) et le fuseau horaire local du système.
Indiquer le fuseau horaire
Lorsque vous journalisez l'heure système, cette option ajoute un indicateur de fuseau horaire à l'enregistrement. Les paramètres régionaux du système déterminent le décalage entre les fuseaux horaires.
Enregistrer l'heure et la date UTC de chaque enregistrement
Sélectionnez cette option pour journaliser automatiquement un horodatage UTC avec chaque enregistrement.
Remplacer les anciennes données lorsque le fichier atteint
Cette option commence à écraser les données les plus anciennes du fichier journal dès que la taille de ce dernier atteint la taille spécifiée, créant ainsi un fichier journal circulaire.
Enregistrement des connexions affectées uniquement
Cette option optimise la taille du fichier journal en journalisant uniquement les connexions configurées.
Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque enregistrement contiendra toujours les entrées de 100 valeurs à virgule flottante et de 50 valeurs de chaîne.
Activer la détection de falsification
Si cette case est cochée, le fichier journal généré par le contrôle ActiveX CSVDataLog contient des chaînes de détection de falsification. Vous pouvez utiliser l'Utilitaire de détection de falsification du journal des données CSV pour déterminer l'intégrité du fichier journal.
Si cette case n'est pas cochée, le fichier journal généré par le contrôle ActiveX CSVDataLog est dans le même format que le fichier journal généré par le contrôle ActiveX DataStorePlus.
Ordre d'enregistrement des fichiers .csv
Cette option permet au concepteur de configurer l'ordre dans lequel les données sont écrites dans le fichier journal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal