Connexions pour le contrôle ActiveX CSVDataLog
Le tableau suivant présente les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX CSVDataLog lors de l'exécution.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
FileLocation Requis | Voici le chemin complet et le nom de fichier du fichier CSV que le contrôle utilisera (par exemple, « C:\DataStorePlus\File.csv »). Cette connexion peut être une chaîne explicite ou un point de type chaîne.
|
Déclencheur Requis | Le contrôle utilise un événement pour activer l'écriture des enregistrements. Lorsque le point ou l'expression affecté(e) passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle ajoute des données à un fichier CSV jusqu'à ce que la valeur de point revienne à zéro. Lorsque le protocole de transfert est configuré, le déclencheur doit être un point. Un nouveau fichier CSV sera créé si :
|
Float01 - Float100 Facultatif | Ces connexions correspondent aux points analogiques qui composent les données de chaque ligne du fichier CSV. Affectez des points analogiques à ces connexions. Il est préférable que les connexions soient spécifiées sous forme de liste contiguë, par exemple en utilisant les connexions 1-25, plutôt que les connexions 10-25 et 40-50. Si vous vous servez du contrôle pour lire les données à partir d'un fichier CSV, vous devez configurer ces connexions pour qu'elles utilisent des points de mémoire. L'application doit utiliser une macro pour copier les points de mémoire dans les points du contrôleur. |
String01 - String50 Facultatif | Ces connexions correspondent aux points de type chaîne qui composent les données de chaque ligne du fichier CSV. Chaque chaîne peut comporter jusqu'à 82 caractères. Affectez des points de type chaîne à ces connexions Il est préférable que les connexions soient spécifiées sous forme de liste contiguë, par exemple en utilisant les connexions 1-25, plutôt que les connexions 10-25 et 40-50. Si vous vous servez du contrôle pour lire les données à partir d'un fichier CSV, vous devez configurer ces connexions pour qu'elles utilisent des points de mémoire. L'application doit utiliser une macro pour copier les points de mémoire dans les points du contrôleur. |
Protocole de transfert Facultatif | Cette connexion sert à coordonner les opérations du contrôle avec le système de contrôle d'automatisation (PLC). Affectez un point de contrôleur booléen à la connexion. Si cette connexion est définie, lorsque la Valeur de déclenchement passe de zéro à une valeur différente de zéro, l'objet contrôle enregistre une ligne de données pour tous les points associés. Au cours de cette durée d'écriture, la connexion Protocole de transfert est définie sur 1. Elle informe le PLC que le contrôle est en cours d'écriture des données vers le fichier CSV. Après l'écriture de la ligne unique de données, les valeurs Protocole de transfert et Valeur de déclenchement sont définies sur False (0) par le contrôle, en attendant le passage de la prochaine Valeur de déclenchement de zéro à une valeur différente de zéro. |
Fournir une réponse