Membres UDT de DataSeries
Le tableau ci-dessous décrit les membres UDT DataSeries.
Membres | Descriptions |
|---|---|
Etiquette | Il s'agit du nom des séries de données affichées dans la légende. Le type de données est Chaîne. |
Visible | Cela détermine si les points de données doivent être affichés. Les points de données sont affichés lorsque la valeur n'est pas nulle. Le type de données est Booléen. |
Data[] | Le tableau contient les points de données pour chaque ligne du graphique. Le nombre maximal de points de données pour chaque tableau DataSeries.Data[] est 500. Si le nombre dépasse 500, le contrôle ActiveX Chart ne lit que les 500 premiers points de données. Le nombre d'éléments du tableau alloués doit être égal ou supérieur à la valeur NumberOfDataPoints .Le type de données est Tableau des virgules flottantes. |
Fournir une réponse