Options de la boîte de dialogue Opération d'importation

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Opération d'importation
.
Options
Descriptions
Importer les chaînes depuis un fichier texte Unicode dans <Nom RFC1766>
Sélectionnez cette option pour importer les chaînes de la langue sélectionnée dans la boîte de dialogue
Configuration de la langue
depuis un fichier texte Unicode vers l'application.
Importer des chaînes depuis un tableur Excel dans toutes les langues d'application définies dans le tableur
Sélectionnez cette option pour importer les chaînes de texte de toutes les langues prises en charge par l'application définies dans le tableur depuis un tableur Excel vers l'application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal