Sélectionner une destination pour les chaînes de texte exportées
Dans la fenêtre
Sélectionner une destination
, indiquez l'emplacement du dossier qui contiendra le fichier de chaînes exportées.Pour sélectionner un dossier de destination pour les chaînes de texte exportées
- Dans la boîte de dialogueSélectionner une destination, cliquez surTerminerpour accepter le dossier par défaut affiché dans la fenêtre de texte ou recherchez un nouveau dossier et cliquez surTerminerpour terminer l'opération.
Fournir une réponse