Nommer l'application

Utilisez cette boîte de dialogue pour nommer l'application.
  • En ce qui concerne le changement de nom, si le nouveau nom est identique à celui d’une application existante, un message d’erreur s’affichera. Si le nom est accepté, l'opération se poursuit.
  • En ce qui concerne la copie ou la restauration, si le nouveau nom est identique à celui d’une application existante, vous serez invité à remplacer l’application existante. Si vous souhaitez la remplacer, cliquez sur
    Oui
    . Si vous ne souhaitez pas la remplacer, cliquez sur
    Non
    et entrez un autre nom.
Pour nommer l'application
  • Dans la zone de texte, saisissez un nom pour l'application, puis cliquez sur
    Suivant
    ou sur
    Terminer
    .
Lorsque vous saisissez un nouveau nom d'application, ne dépassez pas 32 caractères. Si le nom de l'application excède la valeur maximale de 32 caractères autorisée par
FactoryTalk View Studio
, des erreurs et des messages d'avertissement s'affichent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal