Restaurer une application

Utilisez cette boîte de dialogue pour créer une application à partir d'un fichier d'archive d'application (*.apa).
Lors de la restauration d'une application, vous ne serez pas invité à valider les droits d'utilisateur et la configuration de sécurité de chaque projet sera conservée.
Pour restaurer une application
  1. Sélectionnez
    Restaurer une application
    et cliquez sur
    Suivant
    ou double-cliquez sur le fichier *.apa pour lancer le Gestionnaire d'applications
    FactoryTalk View
    ME.
  2. Sélectionnez le fichier d'archive à restaurer. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    (…) pour rechercher et sélectionner le fichier. L'emplacement par défaut des archives de sauvegarde est
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Archives
  3. Cliquez sur
    Suivant
    . Si l'application archivée est protégée par une phrase secrète, entrez la phrase secrète appropriée et cliquez sur
    OK
    .
  4. Entrez le nom de la nouvelle application à créer à partir de l'archive de sauvegarde. Le nom par défaut proposé est celui de l'application archivée.
    CONSEIL:
    Lors de la restauration d'une application, si le nouveau nom est identique à celui d'une application existante, vous serez invité à remplacer l'application existante. Si vous souhaitez la remplacer, cliquez sur
    Oui
    . Si vous ne souhaitez pas la remplacer, cliquez sur
    Non
    et entrez un autre nom.
    Lorsque vous saisissez un nouveau nom d'application, ne dépassez pas 32 caractères. Si le nom de l'application excède la valeur maximale de 32 caractères autorisée par
    FactoryTalk View Studio
    , des erreurs et des messages d'avertissement s'affichent.
  5. Cliquez sur
    Terminer
    .
Le processus de restauration commence. Si le nom est accepté, une barre de progression s'affiche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal