Copier une application

Utilisez cette boîte de dialogue pour copier une application.
CONSEIL:
Lorsque vous copiez une application existante, le contenu intégral de l'application (y compris le serveur IHM et tous les serveurs de données référencés) est copié.
Pour sélectionner une version antérieure de l'application à copier, convertissez l'application vers la version actuelle dans
FactoryTalk View Studio
avant d'effectuer l'opération.
Pour copier une application
  1. Sélectionnez
    Copier une application
    et cliquez sur
    Suivant.
  2. Dans la liste, sélectionnez l'application à copier, puis cliquez sur
    Suivant
    .
  3. Tapez le nom de la nouvelle application et cliquez sur
    Terminer
    .
Si le nouveau nom est identique à celui d'une application existante, vous serez invité à remplacer l'application existante. Si vous souhaitez la remplacer, cliquez sur
Oui
. Si vous ne souhaitez pas la remplacer, cliquez sur
Non
et entrez un autre nom.
CONSEIL:
Lorsque vous saisissez un nouveau nom d'application, ne dépassez pas 32 caractères. Si le nom de l'application excède la valeur maximale de 32 caractères autorisée par
FactoryTalk View Studio
, des erreurs et des messages d'avertissement s'affichent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal