Transférer un fichier vers les terminaux MobileView, PanelView Plus 7, PanelView Plus 6, PanelView Plus, PanelView Plus Compact ou PanelView Plus CE

Utilisez l'onglet
Télécharger
de la boîte de dialogue
Utilitaire de transfert
pour :
  • Téléchargez un fichier d'application d'exécution (.mer) ou un fichier de police True Type (.ttf or .ttc) à partir de l'ordinateur de développement (source) dans un terminal
    PanelView Plus 7
    ,
    PanelView Plus 6
    ,
    PanelView Plus
    ,
    PanelView Plus Compact
    ou
    PanelView Plus CE
    (destination). Un fichier .ttf ne contient qu'une seule police. Les fichiers .ttc contiennent des collections de polices.
  • Téléchargez un fichier d'application d'exécution (.mer) à partir de l'ordinateur de développement (source) dans un terminal
    MobileView
    (destination).
Avant de transférer un fichier vers les terminaux
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
, vous devez :
  • créer un fichier d'application d'exécution ;
  • configurer un pilote
    FactoryTalk Linx
    pour le transfert vers l'ordinateur source et le terminal de destination.
Pour transférer un fichier vers les terminaux
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
  1. Dans la boîte de dialogue
    Utilitaire de transfert
    , accédez à l'onglet
    Télécharger
    . Puis, dans la zone
    Fichier source
    , spécifiez l'emplacement du fichier à transférer. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    pour rechercher le fichier.
    CONSEIL:
    La source du fichier doit être sur l'ordinateur local. L'utilitaire de transfert ME ne prend pas en charge le téléchargement à partir d'un emplacement réseau.
  2. Pour utiliser un nom différent pour le fichier téléchargé, cochez la case
    Télécharger comme
    et saisissez le nouveau nom.
  3. Dans la liste du
    type
    de
    Stockage de destination
    , sélectionnez le type du stockage du fichier sur le terminal de destination.
  4. (Facultatif) Pour que l'application téléchargée soit exécutée à chaque redémarrage du terminal, cochez la case
    Exécuter l'application au démarrage
    .
  5. (Facultatif) Pour remplacer des communications ou pour supprimer des fichiers journaux lors de l'exécution de l'application, cochez la ou les cases suivantes :
    • Remplacer les communications
    • Supprimer les fichiers journaux
  6. Dans la liste
    Sélectionner un terminal
    de destination
    , sélectionnez le terminal de destination dans l'arborescence des communications
    FactoryTalk Linx
    .
  7. Cliquez sur
    Télécharger
    .
Les fichiers de l'application d'exécution sont téléchargés vers les dossiers du fichier de l'application d'exécution, et les fichiers de police sont téléchargés vers les dossiers du fichier de police.
Au début du téléchargement, l'utilitaire de transfert ME vérifie si la destination dispose de suffisamment d'espace pour stocker le fichier téléchargé.
  • Si ce fichier est d'une taille identique ou sensiblement égale à celle du fichier existant, le téléchargement a lieu.
  • Si ce fichier est d'une taille bien plus importante que celle du fichier existant, vérifiez la quantité d'espace disponible avant de poursuivre le téléchargement.
  • Si le fichier à télécharger écrase un fichier existant, l'utilitaire de transfert ME n'inclut pas la taille de ce fichier dans son calcul de l'espace disponible et supprime le fichier existant.
  • En cas d'échec ou d'annulation du téléchargement, le fichier en cours de téléchargement est supprimé de la destination.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal