Options de l'onglet Téléchargement

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Télécharger
.
Options
Descriptions
Fichier source
Tapez le chemin d'accès au fichier source ou cliquez sur le bouton
Parcourir
(…) pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un fichier
, puis recherchez le fichier source et cliquez sur
Ouvrir
.
Si vous souhaitez sélectionner un fichier de polices, dans la boîte de dialogue
Sél. le fichier à télécharger
, sélectionnez
Fichiers de polices True Type (*.ttf, *.ttc)
.
Télécharger comme
  • Si vous voulez renommer le fichier transféré vers la destination, sélectionnez cette case à cocher et saisissez dans la zone le nouveau nom.
    Le nom ne doit contenir aucun des caractères suivants : \ / : * ? " < > .
    Ne spécifiez pas de chemin d'accès.
    Le nom se verra attribuer automatiquement la même extension de fichier que le fichier dans la zone
    Fichier source
    . Si vous saisissez une extension, celle-ci doit être identique à celle du fichier source.
  • Si vous décochez cette case, le fichier sera enregistré vers la destination sous le nom qui apparaît dans la zone
    Fichier source
    . Ce nom apparaîtra dans la zone, mais ne pourra pas être modifié.
  • Si le fichier existe à l'emplacement de destination, vous serez invité à le remplacer.
Type de stockage de destination
Options disponibles :
  • Stockage interne
  • Stockage externe 1
  • Stockage externe 2
Exécuter l'application au démarrage
Si vous souhaitez que l'application d'exécution transférée démarre dès que le téléchargement est terminé, cochez cette case.
Remplacer les communications
Si vous souhaitez que le fichier de communications
FactoryTalk Linx
dans l'application téléchargée remplace le fichier de communications
FactoryTalk Linx
actuellement présent sur le terminal lorsque l'application démarre, cochez cette case.
Cette case est disponible uniquement lorsque la case
Exécuter l'application au démarrage
est cochée.
Supprimer les fichiers journaux
Si vous souhaitez supprimer les fichiers journaux au démarrage de l'application, cochez cette case.
Cette case est disponible uniquement lorsque la case
Exécuter l'application au démarrage
est cochée.
Sélectionner un terminal de destination
L'arborescence des communications
FactoryTalk Linx
affiche l'intégralité du matériel disponible sur le réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal