Transférer un fichier à partir des terminaux MobileView, PanelView Plus 7, PanelView Plus 6, PanelView Plus, PanelView Plus Compact ou PanelView Plus CE

Pour transférer des fichiers d'application d'exécution (.mer) à partir des terminaux
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
vers un ordinateur de développement, utilisez l'onglet
Charger
de la boîte de dialogue
Utilitaire de transfert
.
Avant de transférer un fichier d'application, configurez, sur le terminal et l'ordinateur, un pilote
FactoryTalk Linx
pour le transfert.
Pour transférer un fichier à partir des terminaux
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
  1. Accédez à l'onglet
    Charger
    de la boîte de dialogue
    Utilitaire de transfert
    . Dans la liste
    Sélectionner un terminal source
    , sélectionnez le terminal source dans l'arborescence des communications
    FactoryTalk Linx
    .
  2. Dans la liste
    Type de stockage source
    , sélectionnez le type du stockage dans lequel le fichier est stocké sur le terminal.
  3. Dans la zone
    Fichier source
    , spécifiez le fichier à transférer. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    pour rechercher le fichier.
  4. (Facultatif) Pour attribuer au fichier chargé un nom différent, sélectionnez
    Charger comme
    et saisissez le nouveau nom.
  5. Dans la zone
    Dossier de destination
    , spécifiez l'emplacement de téléchargement du fichier sur l'ordinateur de destination. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    pour rechercher la destination.
    CONSEIL:
    L'emplacement de destination doit être sur l'ordinateur local. L'utilitaire de transfert ME ne prend pas en charge le chargement vers un emplacement réseau.
  6. Cliquez sur
    Charger
    .
Le chargement du fichier sélectionné vers le dossier de destination démarre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal