Options de l'onglet Chargement

Le tableau suivant présente les options de l'onglet
Télécharger
.
Options
Descriptions
Type de stockage source
Options disponibles :
  • Stockage interne
  • Stockage externe 1
  • Stockage externe 2
Fichier source
Tapez le chemin d'accès au fichier source ou cliquez sur le bouton
Parcourir
(…) pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un fichier
, puis recherchez le fichier source et cliquez sur
OK
.
Télécharger comme
  • Si vous voulez renommer le fichier transféré vers la destination, sélectionnez cette case à cocher et saisissez dans la zone le nouveau nom.
    Le nom ne doit contenir aucun des caractères suivants : \ / : * ? " < > .
    Ne spécifiez pas de chemin d'accès.
    Le nom se verra attribuer automatiquement la même extension de fichier que le fichier dans la zone
    Fichier source
    . Si vous saisissez une extension, celle-ci doit être identique à celle du fichier source.
  • Si vous décochez cette case, le fichier sera enregistré vers la destination sous le nom qui apparaît dans la zone
    Fichier source
    . Ce nom apparaîtra dans la zone, mais ne pourra pas être modifié.
  • Si le fichier existe à l'emplacement de destination, vous serez invité à le remplacer.
Dossier de destination
Spécifiez où vous voulez que le fichier soit stocké sur l'ordinateur de destination.
Sélectionner un terminal source
L'arborescence des communications
FactoryTalk Linx
affiche l'intégralité du matériel disponible sur le réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal